STAR-CCM+

更快发现更优设计。

预测一件产品的实际性能需要涵盖多个工程学科的仿真工具。STAR-CCM+ 采用单一集成用户界面,所提供的一体化解决方案涵盖精确高效的多学科技术。

了解更多

真正的多学科平台

STAR-CCM+ 可以满足您不同的仿真需求。

100%

STAR-CCM+ 不仅仅是一个 CFD 求解器,它还是一个完整的多学科平台,能够模拟真实条件下的产品和设计。

点击图标了解更多。

Previous Next
Fluid Dynamics
The computational fluid dynamics (CFD) capability in STAR-CCM+ offers an efficient and accurate set of fluid dynamics models and solvers with excellent parallel performance and scalability. It provides a solid foundation for multidisciplinary design exploration.
Previous Next
Heat Transfer
STAR-CCM+ accurately predicts heat transfer in fluids and solids using specialized convection, conduction and radiation models. The automated meshing tools and parts-based simulation option allow you to validate your thermal designs faster.
Previous Next
声学
STAR-CCM+ 提供预测气动声学噪声源的丰富模型库,包括稳态模型、直接模型 (DES/LES)、传播模型以及声扰动方程 (APE) 求解器。
Previous Next
多相流
精确展示不同流固相的物理特性是了解产品真实性能的关键。为此,STAR-CCM+ 提供多样化的欧拉和拉格朗日模型,以满足客户的仿真需求。
Previous Next
粒子流
离散元法 (DEM) 可用于模拟大量相互作用离散体(粒子)的运动,如粒料、食物颗粒、金属粉末、药品和胶囊、小麦或草。STAR-CCM+ 是第一款具备 DEM 功能的商业工程模拟工具,可与数值流动模拟完全耦合。
Previous Next
流变学
计算流变学用于对非牛顿流体材料/粘弹性材料建模。STAR-CCM+ 中的流变求解器可以精确求解复杂流变材料流动的物理问题,有助于对流动特性进行预测。
Previous Next
固体力学
STAR-CCM+ 通过简单易用的单一集成用户界面提供基于有限体积法 (FV) 的计算流体力学仿真和基于有限元法 (FE) 的计算固体力学 (CSM) 仿真功能。工程师可以借此将流固耦合以及流场——热场——应力场耦合纳入其仿真范围内。
Previous Next
反应流
通过使用 STAR-CCM+,您可以了解带化学反应的湍流流场耦合,以此改善不同操作条件下设备性能与排放产物之间的平衡。
Previous Next
电磁学
利用 STAR-CCM+ 的电动势、静电势和磁势求解器可以精确预测电场、磁场与流场之间的相互作用,有助于成功设计电气设备及其冷却装置。
Previous Next
电池
如何显著改善整个工作范围内的电池设计是一项艰巨的任务,它涉及大量参数的同步优化。STAR-CCM+ 的 Battery Design Studio 为单电池电化学系统和详细几何形状的分析和设计提供完整的模拟环境。
深入探究

STAR-CCM+ 优势

不只是模拟,我们还在创新!

为了设计出更好的产品,工程师们需要预测设计变化对产品实际性能产生的影响,无论是正面还是负面的影响。以往的预测通常以人工计算或物理原型的实验测试为基础。利用工程模拟可以进行更为全面的预测,与实验测试相比,其预测准确度更高并且成本有所降低。通过有效整合、多次迭代以改进设计。进而提升产品质量和稳定性,以便更好地满足顾客预期。与其他方式不同,工程模拟还能够研究产品在使用寿命内可能面临的各种工作条件下的性能,而不仅仅是在一些精心选择的“设计点”状态下的性能。但是,并非所有的工程模拟工具都具有同等功效。为持续提供相关工程数据流,仿真软件必须具备以下特点:

.多学科
解决复杂的工业难题要求仿真工具能够覆盖多种物理现象和工程学科。现实中的工程难题不会为了人们的方便而自动分割成“空气动力学”、“流体力学”、“热传递”和“固体力学”等学科。只有多学科工程模拟技术能准确捕捉影响产品实际性能的相关物理现象和过程,并能通过一系列设计配置和运行方案自动运行虚拟产品。通过最大程度降低不确定性,工程师得以确保其设计产品的预期性能与产品实际性能相符。


时效性
无论多么“真实”,如果仿真对产品的最终设计没有丝毫影响,那么其提供的数据也毫无用处。若要有效发挥仿真技术在工程设计中的作用,每次必须及时做出预测。延迟交付仿真结果无异于没有结果。理想情况下,仿真应当持续提供数据流,作为指导设计和设计决策的依据。只有在稳定、自动的仿真过程中才能实现这一点。一旦工程师投资创建多学科仿真模型,便可方便地对该模型进行再次整合以研究各种设计配置和运行方案,且工程师只需做少量或无需进行手动操作。

价格合理
高效利用工程模拟能持续获得高投资回报率。它减少的开发成本和增加的产品收入要远超其实施成本。但是,在传统工程模拟许可计划下,将实验人员思维模式从“只测试几个设计点”转变为“研究整个设计空间”需要高昂的成本。这是因为多数工程模拟软件供应商以“越用越亏”的过时范例为基础来构建许可模型,按内核收费而不是按仿真收费,使得客户在仿真中可使用的许可成本和最大内核数量之间形成近似线性的关系。创新的许可计划,如 Power Sessions(以固定价格提供无限制内核)、Power-on-Demand(帮您实现云端操作)和 Power Tokens(给您带来前所未有的灵活性并促进设计探索)让工程模拟的使用变得更经济。

专家支持
现代工程设计的一个令人头疼的事实就是需要解决的遗留问题都不容易。只做“少量 CFD”或者“一些应力分析”已远远无法满足工业需求。为了设计出真正创新的产品,工程师们经常“挑战不可能”。有时单靠个人难以达成目标,通常还需要工程师专业知识领域外的能力。为了获得成功,工程师应能够随时与仿真专家团接触,最好是与专属技术支持工程师建立联系,他不仅了解工程师的难题,还能随时获得对口支援专家的帮助。

案例研究

STAR-CCM+ 设计应用

了解我公司客户如何使用 STAR-CCM+ 改善设计并在创新竞争中保持领先。