更快、更轻、更高效的飞机。

商业上可行的空间探索。火星任务。为应对未来十年的挑战,“数字孪生”模型已成为预测一项设计实际性能的关键。模拟仿真能帮助您更快发现更好的设计。

了解更多

促进性能提升

了解多学科模拟仿真和设计开发如何帮助解决航空航天业解决必将面临的最严峻挑战。

100%

STAR-CCM+ 是一款多学科 CFD 求解器工具,可以帮助您预测设计变更对飞行器实际性能的影响结果,包括对飞行器在使用期限内产生影响的物理条件可能出现的发展趋势。

点击图标了解更多

STAR-CCM+ 经验证可以处理多种流态、复杂几何结构和运动,还可对整个飞行器的空气动力特性进行虚拟试验,无论是飞机、旋翼飞机、无人机还是飞船航天器。最终设计结果有助于减少昂贵的样机原型试验成本,提升气动布局性能,缩减研制周期。 同时以更快速度为市场带来更出色的空气动力设计成果。

STAR-CCM+ 可在试验前模拟和优化发动机、航空电子设备和武器舱的热力性能,帮助实现飞行器创新热管理创新。STAR-CCM+ 具备同时处理数百个零件的能力,凭借精准的共轭传热(CHT)分析和自动化流程,STAR-CCM+ 可最大限度地提高飞行器的效率、可靠性和耐用性耐久性,同时将降低材料和制造成本以及缩减研制周期上市时间降至最低。

STAR-CCM+提供一体化的飞机结冰/除冰计算解决方案,包括液滴撞击、分布、共轭换热、积冰及空气动力学。STAR-CCM+ 可模拟飞机结冰的各个方面:冲击、反流、传热、积冰和空气动力学。其优点给客户带来的收益包括降低模拟许可成本,提高生产率,改善提升耦合计算的精确性,提升安全性能,降低测试成本,缩减研制周期。 以及以更短时间和更低成本测试并批准更安全的设计。

STAR-CCM+ 可帮助提高飞机的乘坐舒适度,对机载电子设备和系统的散热进行优化。STAR-CCM+ 可对 ECS 进行全面的设计优化,包括系统和内部设计、飞机改型、发动机热管理、客机舱/驾驶舱通风、污染物转移分布以及管道和航空电子设备的散热性能。在满足认证适航取证要求和确保飞机轻量级的同时,通过对各子系统或全系统进行模拟,实现机舱客舱舒适度最大化。

现代飞行器追求更高的燃油效率、更安静的飞机、更少的排放以及更低的成本已成为主要的需求增长点, 创新技术通过改进推进系统设计以提供前述需求结果。所有推进系统的设计创新都是围绕上述目的展开。无论是基础涡轮机械性能基本的压气机/涡轮性能预测、燃烧、转子/定子互动交互还是浮力羽流分析或以及侵蚀效应分析,STAR-CCM+ 丰富的物理模型都可以涵盖功能都可以胜任。

深入探究

Discover better aerospace designs faster with STAR-CCM+ and HEEDS

航空航天业在按时按预算交付创新型新飞机项目方面正面临着前所未有的挑战。多学科工程模拟是满足这些需求以及推动创新的重要工具。

STAR-CCM+ 是一款多学科 CFD 求解器工具,可以帮助您预测设计变更对飞行器实际性能的影响,包括飞行器在使用期限内可能出现的发展趋势。STAR-CCM+ 是一款多学科 CFD 求解器工具,可以帮助您预测设计变更对飞机实际性能的影响结果,包括对飞机在使用期限内产生影响的物理条件。凭借独特的管道设计探索工作流程,市场领先的预处理功能、重叠网格技术和广泛的准确性验证,工程师们可以快速评估设计变更以便更快发现更优设计。

结合我们的多学科设计开发探索(MDX)工具 HEEDS,预测根据数百种设计变体变量的性能并优化最佳性能进行设计空间探索并寻找最优设计变得更快更简单。

通过使用 MDX 方法改善设计流程和产品设计,我们的客户已向市场推出了创新型新飞机设计,缩短了上市时间,同时节省了大量成本。

自由创新创新自由度

对于本行业航空航天领域,能否在设计周期内有效利用模拟仿真的关键在于模拟的准确性。此外,在产品开发时间动辄长达数年的本行业内航空航天领域,提前确定最优设计可减少原型试验样机试验次数,这将大大节省设计时间和成本。

 

STAR-CCM+ 经验证可用于多种流态的精确模拟精度经过广泛的验证,为客户提供稳定、快速的热管理模拟方法,为行业带来最完整的一体化结冰/除冰模拟带来唯一完整的行业解决方案,并且非常适合系统级模拟方法。灵活的云许可方法打破了许可与机器之间的束缚,结合与专用技术支持工程师(DSE)模型模式一起帮助您在产品设计中实现 MDX 的真正价值。

案例研究

不只是模拟,我们还在创新!

了解我公司客户如何使用我们的产品改善设计并在创新竞争中保持领先。