STAR-CCM+

Discover Better Designs, Faster.

제품의 실제 성능을 예측하는 데 필요한 시뮬레이션 도구는 다양한 엔지니어링 분야로 확대되고 있습니다. STAR-CCM+는 하나의 통합 된 사용자 인터페이스 안에서 정확하고 효과적으로 다중 물리 기술을 시뮬레이션 하는 올인원 솔루션입니다.

자세히 알아보기

진정한 의미의 다중 물리 플랫폼

STAR-CCM+가 시뮬레이션 요구 사항을 어떻게 제공하는지 알아보기

100%

STAR-CCM+는 단순한 CFD 코드를 넘어서, 실제 조건 하에서 제품의 해석과 설계를 위한 완벽한 다중 물리 플랫폼입니다.

자세히 내용을 보려면 아이콘을 클릭하세요.

Previous Next
Fluid Dynamics
The computational fluid dynamics (CFD) capability in STAR-CCM+ offers an efficient and accurate set of fluid dynamics models and solvers with excellent parallel performance and scalability. It provides a solid foundation for multidisciplinary design exploration.
Previous Next
Heat Transfer
STAR-CCM+ accurately predicts heat transfer in fluids and solids using specialized convection, conduction and radiation models. The automated meshing tools and parts-based simulation option allow you to validate your thermal designs faster.
Previous Next
소음
STAR-CCM+는 공력 소음원을 예측하기 위한 다음과 같이 정확하고 방대한 모델 라이브러리를 제공합니다. : 정상 상태 모델, 다이렉트 모델(DES/LES), 전파 모델과 소음 섭동 방정식(APE) 솔버
Previous Next
다상
서로 다른 유체와 고체 상태의 물리 거동을 정확하게 나타내는 것은 제품의 실제 성능을 알아내기 위한 핵심 사항입니다. STAR-CCM+는 시뮬레이션 요구 사항에 맞추기 위해 다양한 Eulerian과 Lagrangian 모델링 기능을 제공합니다.
Previous Next
입자 유동
DEM은 뭉쳐진 알갱이, 음식물 입자, 금속 가루, 알약과 캡슐, 밀 또는 풀과 같이 상호 작용이 많은 이산화 물질(입자)들의 거동을 해석하는 데 사용합니다. STAR-CCM+는 수치 유동 해석과 완벽하게 결합된 DEM 해석 기능을 가진 최초의 상업용 엔지니어링 시뮬레이션 도구 입니다.
Previous Next
유변학
전산 유변학은 산업에서 비뉴턴/비점성 물질을 모델링하기 위해 사용됩니다. STAR-CCM+에서 유변학 솔버는 복잡한 유변 물질 유동의 지배적인 물리 현상을 정확하게 풀어 거동 예측을 도와줍니다.
Previous Next
고체 역학
STAR-CCM+는 사용하기 쉬운 하나의 통합된 사용자 인터페이스를 통하여 유한 체적법에 기초한 전산 유체 역학과 유한 요소법에 기초한 전산 고체 역학 모두를 제공합니다. 엔지니어들은 유체-구조나 유체-열-응력 상호 작용을 포함하여 해석 범위를 확장할 수 있습니다.
Previous Next
반응 유동
STAR-CCM+는 난류 유동장과 반응 유동내의 화학 반응과의 상호작용에 대한 통찰력을 제공하고 다른 작동 조건하에서 장치의 성능과 배출물 사이의 절충점을 찾는것을 도와 줍니다.
Previous Next
전자기학
STAR-CCM+ 의 전기역학, 정전학, 자기 포텐셜 솔버는 전기장, 자기장 및 유동장 사이의 상호 작용을 정확하게 예측하며, 전기 장치의 설계와 냉각을 쉽게 할 수 있습니다.
Previous Next
배터리
전체적인 작동 범위내에서 배터리 설계를 획기적으로 개선하는 것은 도전적인 일인 동시에 수많은 매개변수들에 대한 동시 최적화가 필요합니다 . Battery Design Studio와 함께 STAR-CCM+는 각각의 배터리 셀의 상세 형상과 전기 화학 시스템의 해석 및 설계를 위한 완벽한 시뮬레이션 환경을 제공합니다.
상세 설명

왜 STAR-CCM+ 이어야 하는가?

단순 시뮬레이션이 아닌 혁신!

더 나은 제품을 설계하기 위해, 엔지니어들은 제품의 실제 성능이 설계 변경에 따라 더 좋아질 지 나빠질 지에 대한 결과를 예측할 필요가 있습니다. 그러한 예측은 전통적으로 수 계산 혹은 시제품의 시험 결과로부터 얻을 수 있었습니다. 오늘날, 엔지니어링 시뮬레이션은 시험 보다  저렴하고 보다 정확한 종합적인 예측치를 제공합니다.  엔지니어링 시뮬레이션이 효과적으로 적용된다면 반복적인 계산을 통해 설계를 개선할 수 있습니다. 엔지니어링 시뮬레이션은 궁극적으로 소비자의 기대를 충족 시킬 수 있는 질 좋고 강건한 제품을 만들 수 있도록 합니다. 다른 방법들과 달리 엔지니어링 시뮬레이션은 신중하게 선택된 몇개의 “설계 점”보다 작동 수명내에서 나타날 수 있는 전 범위의 운전 조건에서 제품의 성능을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 모든 엔지니어링 시뮬레이션 도구들이 같은 솔루션을 제공하지는 않습니다. 일관된 경향의 엔지니어링 데이터를 제공하기 위하여 시뮬레이션 소프트웨어는 반드시 다음의 사항들이 수반되어야 합니다.

다양한 전문 분야
복잡한 산업 문제를 해결하는 데 다양한 물리적 현상들과 엔지니어링 분야를 다룰 수 있는 시뮬레이션 도구가 필요합니다. 실제 엔지니어링 문제는 “공기역학”, “수력학”, “열전달”, “고체역학” 같은 분야로 쉽게 분류할 수 없습니다. 다중 물리 엔지니어링 시뮬레이션은 제품의 실제 성능에 영향을 미치는 관련된 물리 현상 모두를 정확히 포착해낼 수 있고, 설계 구성 및 운용 시나리오를 통해 가상 제품을 시험하는 데 사용될 수 있습니다. 가정을 최소화함으로서, 엔지니어들은 그들이 설계안에 대한 예측 거동이 실제 성능과 일치한다는 것을 확신할 수 있습니다.


적기에
귀하의 시뮬레이션이 얼마나 “실질적”인가 하는 것과 상관없이, 제품의 최종 설계 안에 영향을 주지 않는 데이터는 쓸모가 없습니다. 엔지니어링 설계 과정에서 시뮬레이션이 유용한 도구가 되기 위해서, 예측은 언제나 제 시간에 생성되어야만 합니다. 늦은 시뮬레이션 결과는 결과가 아무것도 없는것과 다를게 없습니다. 이상적으로 보면 시뮬레이션은 설계 과정의 매 단계에 일관된 흐름의 데이터를 제공할 수 있도록 생성되어야 합니다.  이것은 시뮬레이션 과정이 강건하고 자동화되었을 때에만 가능합니다. 일단 엔지니어가 다중 물리 시뮬레이션 모델을 만들기만 하면, 그 이후에는 엔지니어의 수동적인 노력이 거의 없이도 그 모델은 전체 설계 구성 및 작동 조건을 검토하도록 쉽게 반복 사용되어져야 합니다.

저렴한
효과적으로 사용된다면, 엔지니어링 시뮬레이션은 지속적으로 높은 투자 수익(ROI)을 제공합니다. 구비하는데 소요되는 비용 보다 개발 비용 절감 및 제품 수익 증대가 훨씬 더 큽니다. 하지만, 기존의 엔지니어링 시뮬레이션 라이선스 방식들은 실험자가 “몇 가지 설계 점만 시험하면 되는 것” 에서 엄청난 비용으로  “전체 설계 공간을 검토” 이행해야 한다는  사고 방식을 가지도록 할 수 있습니다. 대부분의 소프트웨어 공급업체는 시뮬레이션 마다가 아닌 코어마다 비용을 부과하고,  시뮬레이션에 사용되는 최대 코어 수와 라이센스 비용 사이는 선형 관계로 고객과 얽혀 있는 "더 많이 사용하면, 더 많이 잃게 된다"는 낡은 패러다임에 맞춘 라이센스 모델을 기반으로 하기 때문입니다. Power Sessions(정해진 가격에 무제한 코어를 제공), Power-on-Demand(실행한 만큼 비용 부과), Power Tokens(전례 없는 유연성 제공 및 설계 탐색 용이)과 같은 혁신적인 라이선스 방식은 엔지니어링 시뮬레이션을 저렴한 비용으로  제공합니다.

전문가 도움
현대 엔지니어링에 대한 불편한 진실은 실제 해결하기 쉬운 문제가 더 이상 남아있지 않다는 것입니다. 업계의 요구 사항 충족을 위해서, " 약간의 CFD' 또는 '일부분의 응력 해석 ' 은  더 이상 충분하지 않습니다. 진정으로 혁신적인 제품 설계를 위해서, 엔지니어들은 “가능성의 경계까지 밀려 나기”도 합니다. 혁신적인 제품 설계는 혼자서 달성하기 어려우며,  개개의 엔지니어의 전문 영역 밖의 역량이 요구됩니다. 혁신에 성공하기 위하여, 엔지니어는 시뮬레이션 전문가 커뮤니티에 즉각적인 접근이 필요하고, 이상적으로는 엔지니어의 문제를 이해할 뿐 아니라 필요하면 언제든 도움을 줄 수 있는 적합한 전문가와 연락할 수 있는 전담 지원 엔지니어와의 관계를 구축해야 합니다.

사례 연구

STAR-CCM+을 사용한 설계

설계 개선안을 만들어 내고 혁신 경쟁에서 선두를 유지하기 위해 우리 고객들이 어떻게 STAR-CCM+를 사용해 왔는지 살펴 보기